HOME 製品一覧 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ センサカバーを装着するときの注意点 センサカバーを装着するときの注意点 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定について Q.センサカバーを装着するときの注意点は何ですか? 専用センサカバーは上下に2枚の保護シートがあります。黒いラインの入っている方が下側です。センサカバー装着の際は、センサカバー位置合わせ穴を本体のセンサカバー位置合わせ突起部に合わせてください。 測定の際には、上下2枚の保護シートを外してから測定をしてください。(詳しくは測定動画を参照ください) FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. メモリ機能について、エラーも保存されますか? Q. 複数の測定者で測定をしたい場合の注意点について教えてください。 Q. 測定は1回でよいのですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Q. 電源を切るにはどうすればいいのですか? 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。