HOME 製品一覧 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 電源の切り方について 電源の切り方について Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定について Q.電源を切るにはどうすればいいのですか? 電源ONになっている状態で、電源ボタンを3秒間長押しをすると、電源オフになります。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. メモリ機能について、エラーも保存されますか? Q. 複数の測定者で測定をしたい場合の注意点について教えてください。 Q. 測定は1回でよいのですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Q. センサカバーを装着するときの注意点は何ですか? 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。