HOME 製品一覧 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 正しい測定方法について 正しい測定方法について Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定について Q.正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? 舌の表面とプローブ先端のセンサ部分が平行になるようにセンサ部分を押し当てます。※1 「ピッ」と音がしてからも押し当てる力を維持し、1.5秒間押し当て続けてください。測定が終了すると「ピピッ」と音がします。※2 3回連続測定をし、中央値を採用してください。(詳しくは測定動画を参照ください) 1:センサ部上側のプローブ上面がセンサ面と平行になるように設計されています。プローブ上面を見ながら舌の表面と平行になるように押し当ててください。 2:プローブは押し当てるとバネで少し反る構造となっており、押し当てて反る力が約140gになるよう設計されています。約140g以上の荷重で約1.5秒間押し当てて測定いただきますようお願い致します。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. メモリ機能について、エラーも保存されますか? Q. 複数の測定者で測定をしたい場合の注意点について教えてください。 Q. 測定は1回でよいのですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Q. 電源を切るにはどうすればいいのですか? Q. センサカバーを装着するときの注意点は何ですか? 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。