HOME 製品一覧 Moni-Patch 深部体温センサシステム FAQ 電波干渉について 電波干渉について Moni-Patch 深部体温センサシステム 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 製品について Q.電波干渉について教えてください。 心臓ペースメーカーを使用している人または、その周辺で本製品を使用しないでください。 電気手術器や除細動器など電磁波を発生する機器の近くでは、測定データや無線通信に影響を及ぼす可能性があるので注意してください。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 消耗品はありますか? Q. 電池交換の目安を教えてください Q. Moni-Patach 貼り付けシート(専用品)を使用する必要がありますか? Q. 生体情報モニタに指定はありますか? Q. データ通信の有効距離を教えてください。 Q. Moni-Patch 深部体温センサとMoni-Patch 表示ユニットの消毒方法を教えてください 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。