HOME 製品一覧 Moni-Patch 深部体温センサシステム FAQ FAQ Moni-Patch 深部体温センサシステム 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ Moni-Patch 深部体温センサシステムに関するFAQ 製品について Q. 消耗品はありますか? Q. 電池交換の目安を教えてください。 Q. Moni-Patach 貼り付けシート(専用品)を使用する必要がありますか? Q. 生体情報モニタに指定はありますか? Q. 電波干渉について教えてください。 Q. データ通信の有効距離を教えてください。 Q. Moni-Patch 深部体温センサとMoni-Patch 表示ユニットの消毒方法を教えてください。 購入方法について Q. 製品の価格や購入方法を教えてください。 Q. 海外から注文したいのですが? 測定方法について Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. 連続使用が可能な時間を教えてください。 Q. Moni-Patch 貼り付けシートを装着するときの注意点は何ですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? お問い合わせ Q. 資料請求をしたいのですが、どうすればよいですか? お問い合わせ 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。