HOME 製品一覧 Moni-Patch 深部体温センサシステム FAQ 正しい測定方法について 正しい測定方法について Moni-Patch 深部体温センサシステム 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定方法について Q.正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Moni-Patch 深部体温センサは、頸部の貼り付け面積が確保できない患者には、使用をしないでください。また、Moni-Patch 深部体温センサは頸動脈に沿うように貼り付けて下さい。 ステータスLEDが高速で点滅するときは、ディスプレイの右下に砂時計マークが表示され、測定が不安定になっています。深部体温測定が安定するまでお待ちください。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 連続使用が可能な時間を教えてください。 Q. Moni-Patch 貼り付けシートを装着するときの注意点は何ですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。