HOME 製品一覧 Moni-Patch 深部体温センサシステム FAQ 電源を切り忘れた場合について 電源を切り忘れた場合について Moni-Patch 深部体温センサシステム 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定方法について Q.電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Moni-Patch 深部体温センサ及びMoni-Patch 表示ユニットは省電力のため、一定時間無線接続がなかった場合、自動的に電源がオフになります。Moni-Patch 深部体温センサ及びMoni-Patch 表示ユニットが接続中の場合は自動的に電源がオフになりません。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. 連続使用が可能な時間を教えてください。 Q. Moni-Patch 貼り付けシートを装着するときの注意点は何ですか? 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。