HOME 製品一覧 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ FAQ Murata口腔湿潤計ムーカス® 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ Murata口腔湿潤計ムーカス®に関するFAQ 製品について Q. センサ部分は消毒しても良いですか? Q. 消耗品はありますか? Q. 電池交換の目安について教えてください。 Q. センサカバーは専用品を使用する必要がありますか? Q. 校正は必要ですか? 測定について Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. メモリ機能について、エラーも保存されますか? Q. 複数の測定者で測定をしたい場合の注意点について教えてください。 Q. 測定は1回でよいのですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Q. 電源を切るにはどうすればいいのですか? Q. センサカバーを装着するときの注意点は何ですか? お問い合わせ 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。