正しい測定方法について

Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ

測定について

Q.正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか?

舌の表面とプローブ先端のセンサ部分が平行になるようにセンサ部分を押し当てます。※1
「ピッ」と音がしてからも押し当てる力を維持し、1.5秒間押し当て続けてください。測定が終了すると「ピピッ」と音がします。※2
3回連続測定をし、中央値を採用してください。(詳しくは測定動画を参照ください)

  • 1:センサ部上側のプローブ上面がセンサ面と平行になるように設計されています。プローブ上面を見ながら舌の表面と平行になるように押し当ててください。
  • 2:プローブは押し当てるとバネで少し反る構造となっており、押し当てて反る力が約140gになるよう設計されています。約140g以上の荷重で約1.5秒間押し当てて測定いただきますようお願い致します。

関連するその他の質問