HOME 製品一覧 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 測定回数について 測定回数について Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定について Q.測定は1回でよいのですか? 舌の表面を連続して、3回測定してください。それらの中央値を採用してください。例えば、1回目30.5、2回目29.5、3回目30.0となった場合、3回目の30.0を採用します。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. メモリ機能について、エラーも保存されますか? Q. 複数の測定者で測定をしたい場合の注意点について教えてください。 Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Q. 電源を切るにはどうすればいいのですか? Q. センサカバーを装着するときの注意点は何ですか? あなたは医療従事者ですか? はい いいえ このサイトは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。