HOME 製品一覧 Moni-Patch 深部体温センサシステム FAQ 正しい測定方法について 正しい測定方法について Moni-Patch 深部体温センサシステム 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定方法について Q.正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Moni-Patch 深部体温センサは、頸部の貼り付け面積が確保できない患者には、使用をしないでください。また、Moni-Patch 深部体温センサは頸動脈に沿うように貼り付けて下さい。 ステータスLEDが高速で点滅するときは、ディスプレイの右下に砂時計マークが表示され、測定が不安定になっています。深部体温測定が安定するまでお待ちください。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 連続使用が可能な時間を教えてください。 Q. Moni-Patch 貼り付けシートを装着するときの注意点は何ですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? ムラタ CPAP MXは下記のみなさまに向けたページを用意しています 医療従事者のみなさま 患者のみなさま※ ※ムラタ CPAP MXを使用している患者のみなさま いずれにも該当しない方はこちら 「医療従事者のみなさまへの製品ページ」は、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 「患者のみなさまへの製品ページ」は使用方法やお手入れなどのサポートを目的として作成しております。