HOME 製品一覧 輸液コントローラ SEEVOL FAQ バッテリ駆動時間について バッテリ駆動時間について 輸液コントローラ SEEVOL FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ バッテリ駆動時間について Q.バッテリ駆動は可能ですか? バッテリ駆動は可能です。使用時間はバッテリの残量や環境によって前後します。新品で満充電したバッテリを使用し、25°C環境下、最大流量600 mL/hでの連続輸液の場合、使用時間の目安は約14時間の充電で約8時間です。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 輸液セットに指定はありますか? Q. 小児用の輸液セット(60滴)は使用できますか? Q. バッテリの交換頻度を教えてください。 Q. 積算量表示と時間表示の切替は可能ですか? Q. SEEVOLの消毒方法を教えてください。 医療機器(ただし家庭用医療機器を除く)に関する情報は、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 あなたは医療従事者ですか? はい いいえ※ ※一般・患者の方は「いいえ」を選択してください。