HOME 製品一覧 ムラタ CPAP MX サポートページ FAQ 使用中に圧が高くなる場合 使用中に圧が高くなる場合 ムラタ CPAP MX サポートページ FAQ 製品詳細 FAQ お問い合わせ 使用感について Q.CPAP使用中に圧が高くなり、着けていられなくなります。 CPAPの設定により、使用開始後の一定時間は低圧で空気を送る「ランプ機能」や、呼気時の圧力を下げる機能があります。圧が不快に感じられる場合は、一度、医療機関へ相談してください。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. CPAPの圧が徐々に合わなくなってきた気がします。どうしたらよいですか? Q. マスクやエアチューブの中が結露します。 ムラタ CPAP MXは下記のみなさまに向けたページを用意しています 医療従事者のみなさま 患者のみなさま※ ※ムラタ CPAP MXを使用している患者のみなさま いずれにも該当しない方はこちら 「医療従事者のみなさまへの製品ページ」は、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 「患者のみなさまへの製品ページ」は使用方法やお手入れなどのサポートを目的として作成しております。