ムラタ CPAP MX サポートページで分かること
- CPAPについて
- ムラタ CPAP MXの使い方
- ムラタ CPAP MXのお手入れ方法
ムラタ CPAP MXはグッドデザイン賞を受賞しました。
ムラタ CPAP MX サポートページについて
「ムラタ CPAP MX」をお使いのみなさまへ。
このページではより快適なCPAP療法をサポートするための情報を掲載しています。
「ムラタ CPAP MX」を正しく安全に使用していただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
また、医師の処方および指示に従い、正しく使用してください。
CPAP療法について
CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)とは
睡眠時の無呼吸・低呼吸は睡眠時無呼吸症候群(SAS)と呼ばれ、上気道が狭くなることが原因で発症します。夜間の眠りが妨げられることで日中の仕事の効率低下や居眠り運転による交通事故など生活に大きな影響を及ぼします。
CPAP療法は、機械で圧をかけた空気を送り込んで気道を広げる治療法であり、無呼吸・低呼吸状態を改善します。
ムラタ CPAP MX 使用方法
「ムラタ CPAP MX」の使い方を動画で説明します。
1.準備方法
ご自宅などで、メインユニットとベースユニット(加湿器)を一体型で使用する通常のご使用時の準備について説明します。
2.治療開始方法
治療開始の手順について説明します。メインユニットのみで使用する場合も、同様の手順で治療を開始してください。
3.治療終了方法
治療終了の手順について説明します。メインユニットのみで使用する場合も、同様の手順で治療を終了してください。
4.メインユニット単体使用方法
外出先などで、メインユニットを単体で使用する時の準備について説明します。
ムラタCPAP MX お手入れ方法
「ムラタ CPAP MX」を安全に、また快適にお使いいただくために、以下の手順に従って装置と付属品のお手入れを行ってください。各パーツの状態に合わせてお手入れを行うことをおすすめします。
-
水タンク・パッキンのお手入れ
- ふた解除レバーをスライドさせてふたを開き、水タンクとパッキンを取り出します。
ふたの開け方およびパッキンの取り外し、取り付けについては、「1年ごと(消耗品の交換)」を参照してください。
- 中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で手洗いします。
- よくすすいだ後、風通しの良い場所で陰干しします。
【注意】
- 食器洗い機を使って、洗浄しないでください。
- アルカリ性や酸性の洗剤は使用しないでください。部品を傷め、水漏れや故障のおそれがあります。
- 水タンクを洗浄せずに、残った水に継ぎ足して使用しないでください。
パッキンの取り外し、取り付けについては、動画でも説明しています。
-
水タンクのお手入れ
水タンクに付いた水垢などの汚れがひどいときには、2か月に1度を目安にクエン酸を使用して清掃します。
- 水タンクにクエン酸(小さじ2杯)を入れ、ぬるま湯(約40°C)を「満水目盛」の線まで入れます。
- 1~2時間程度浸け置きします。
- 浸け置き後、やわらかい布またはスポンジで水垢などの汚れを落とします。
- 流水でよくすすぎ、水気を拭き取ってから陰干しします。
水タンクの清掃については、動画でも説明しています。
-
MU/BU フィルタのお手入れ
- 中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で洗浄します。
- よくすすいだ後、風通しの良い場所で陰干しします。
【注意】
- MU/BUフィルタは、完全に乾燥させてから使用してください。
MU/BUフィルタの取り外し、取り付けについては、動画で説明しています。
-
パッキン(水タンク)の交換方法
- ふた解除レバーを矢印方向にスライドさせます。
ベースユニットのふたが開きます。
- ベースユニットの水タンクを取り出してから、ふたに取り付けてある古いパッキンを引き抜きます。
- ふたに新しいパッキンを取り付けます。
水タンクパッキンの突起(2か所)と送気口(ベースユニット)を、カバーの穴に合わせて押し込みます。
【注意】
- パッキンをしっかり押し込まないと、ふたが閉まらなくなります。
- 水タンクをベースユニットに戻して、ふたを閉めます。
「カチッ」と音がするまで、しっかり閉めてください。
パッキンの取り外し、取り付けについては、動画でも説明しています。
MU/BU フィルタの交換方法
フィルタは、メインユニットとベースユニットの2か所に取り付けられています。
2か所のフィルタは形状が異なりますので、形状を確認して交換してください。
MU/BUフィルタの取り外し、取り付けについては、動画で説明しています。
ムラタ CPAP MXに関するよくあるご質問
「ムラタ CPAP MX」のよくあるご質問についてはこちらからご確認ください。