HOME 製品一覧 ムラタ CPAP MX サポートページ FAQ お手入れ方法 お手入れ方法 ムラタ CPAP MX サポートページ FAQ 製品詳細 FAQ お問い合わせ 付属品について Q.CPAPのチューブの洗浄頻度はどれくらいですか? 目安として週1回の洗浄を推奨しています。ただし詳細についてはチューブの取扱説明書を確認してください。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 消耗品はどのようなタイミングで交換すればよいですか? Q. 加湿器に使用する水は精製水以外は使用できないのですか? Q. 加湿器から水が漏れてしまいます。 Q. SDカードを失くしてしまいました。カードを挿入しないまま使ってしまっても大丈夫でしょうか? ムラタ CPAP MXは下記のみなさまに向けたページを用意しています 医療従事者のみなさま 患者のみなさま※ ※ムラタ CPAP MXを使用している患者のみなさま いずれにも該当しない方はこちら 「医療従事者のみなさまへの製品ページ」は、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。 「患者のみなさまへの製品ページ」は使用方法やお手入れなどのサポートを目的として作成しております。