HOME 製品一覧 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 複数の測定者で測定する場合の注意点 複数の測定者で測定する場合の注意点 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定について Q.複数の測定者で測定をしたい場合の注意点について教えてください。 Murata 口腔湿潤計ムーカス®は、電源ON時にゼロ点補正が自動的に行われます。測定者が本体を把持し、専用センサカバーを装着した状態で電源ONをしてください。測定途中で、測定者がかわると、測定値に影響を及ぼす可能性があります。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. メモリ機能について、エラーも保存されますか? Q. 測定は1回でよいのですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Q. 電源を切るにはどうすればいいのですか? Q. センサカバーを装着するときの注意点は何ですか? あなたは医療従事者ですか? はい いいえ このサイトは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。