HOME 製品一覧 Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ メモリ機能について メモリ機能について Murata口腔湿潤計ムーカス® FAQ 製品詳細 購入方法 FAQ お問い合わせ 測定について Q.メモリ機能について、エラーも保存されますか? 測定時にエラー表示された場合、エラー内容はメモリとして保存されない仕様となっております。測定値が出た場合のみ、9件分まで測定値が保存されます。連続して9件以上測定したい場合は、一度本体の電源OFFをし、センサカバーを交換のうえ、再測定をしてください。 FAQトップに戻る 関連するその他の質問 Q. 正しく測定するためにはどのような注意が必要ですか? Q. 複数の測定者で測定をしたい場合の注意点について教えてください。 Q. 測定は1回でよいのですか? Q. 電源を切り忘れた場合はどうなりますか? Q. 電源を切るにはどうすればいいのですか? Q. センサカバーを装着するときの注意点は何ですか? あなたは医療従事者ですか? はい いいえ このサイトは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。 一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。